我使用的是BeagleBone A5开发板。
1. 我先在Ubuntu10.04TLS(直接安装)上安装成功了ti-sdk-am335x-evm-05.04.01.00,也调用setup.sh了。为了测试开发板,我使用create-sdcard.sh创建好SD卡,同时并将prebuilt-images中的内容复制了。可是将SD卡插入到BeagleBone中却无法启动?SD卡的制作应该没有问题。为什么启动不了了?
2. 我使用downloads.angstrom-distribution.org/.../%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%9A%84Angstrom-Cloud9-IDE-GNOME-eglibc-ipk-v2012.05-beaglebone-2012.04.22.img.xz%E6%96%87%E4%BB%B6,采用xz -dkc Angstrom-Cloud9-IDE-GNOME-eglibc-ipk-v2012.05-beaglebone-2012.04.22.img.xz > /dev/sdd命令制作的SD卡也启动不了,为什么呢?