This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM437x开发板电池供电和电阻触摸屏调试问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

各位TI的工程师们,

我在使用 TI 芯片的过程中,遇到以下问题:

1. 电池供电问题
我手上有一块 TI 官方的开发板 AM437x-gp-evm,板上有 3.3V 的电池座,可以给 TPS65218 供电。
开发板不接任何电源,电池座接上 3.3V 电池之后,TPS65218 的 CC 脚有 3.3V 的输入,在 L5,L6 脚应该分别有 1.0V 和 1.8V 的输出,但实际却没有输出,因为我在 L6 和 L7 那两个电感上量不到电压。
开发板接5V电源的时候,1.0V和1.8V 输出正常。

2. 电阻触摸问题
在我们的设计中使用到四线电阻触摸。使用的驱 动是 linux-3.12.10-ti2013.12.01 内核提供的, drivers/input/touchscreen/ti_am335x_tsc.c。
在设备树里添加配置:

&tscadc {
    status = "okay";

    tsc {
        ti,wires = <4>;
        ti,x-plate-resistance = <200>;
        ti,coordiante-readouts = <5>;
    ti,wire-config = <0x00 0x11 0x22 0x33>;
        ti,charge-delay = <400>;
    };

    adc {
        ti,adc-channels = <4 5 6 7>;
    };
};


触 摸相关的电路设计:


                        
如果触摸一直按着没有问题,但当触摸放开的时候,坐标值有可能不正确。比如运行 ts_test 测试的输出信息:

root@am437x-evm ~# ts_test

..............

946687272.940749:     11     41    324

946687272.942632:     11     41    320

946687272.944515:     11     41    314

946687272.946398:     12     41    306

946687272.948281:     12     42    295

946687272.950453:     18    459      0 # INCORRECT coordinate

..............

946687451.347583:     34     52    311

946687451.349466:     34     52    308

946687451.351349:     33     52    305

946687451.353232:     32     52    301

946687451.355116:     31     52    297

946687451.356999:     31     52    294

946687451.358883:     30     52    282

946687451.360767:     31     53    271

946687451.362938:    309    282      0 # INCORRECT coordinate

..............

946687574.954707:     13     29    279

946687574.956591:     13     28    274

946687574.958475:     13     28    272

946687574.960359:     13     28    265

946687574.962517:     13     28      0 # CORRECT coordinate

...............

946687575.848747:     11     31    296

946687575.850630:     11     31    289

946687575.852513:     11     31    276

946687575.854671:     11     31      0 # CORRECT coordinate

...............

946687576.396289:      7     30    300

946687576.398173:      8     30    291

946687576.400057:      8     31    288

946687576.403823:     14     48    251

946687576.403823:     14     48    251

946687576.405994:     49    452      0 # INCORRECT coordinate


经过调试觉得驱动应该没有问题,但硬件也没发现有问题,该触摸屏在 am335x 的开发板上使用是正常的。

对于以上的两个问题,各位朋友有什么建议吗?多谢