TI工程师,你们好,在查看PDF有关C6678地址映射时,我有个疑问:
1.有个地址段是0x00800000--0x0087FFFF,这512K的local L2SRAM是真实的物理空间吗?还是0-7核的一个虚拟映射?因为PDF上有说,每个核(0-7核)访问该段地址,就相当于访问其自身的L2,那该段地址和核本身的L2究竟是什么关系呢?这一块不是很懂!
2.如果多个核的cmd中都把程序和数据分配到0x00800000--0x0087FFFF,那么这些程序和数据运行时是在这些核自身的L2中 还是 都在0x00800000--0x0087FFFF中呢?如果都在0x00800000--0x0087FFFF地址段中,那么这多个核的程序和数据会不会互相覆盖掉呢?
请工程师们答疑解惑下,不胜感激,谢谢!!