大家好,
我们使用PCIE接口成功把DM8148电路板和C6678电路板整合并在该硬件系统上实现了1080P 30fps的H.265(HEVC)视频编码。在研发过程中我们做了如何的工作:
1、自主研发DM8148嵌入式高清视频采集、显示软硬件完整系统;
2、自主研发包含两颗C6678芯片的嵌入式DSP视频计算软硬件完整系统;
3、整合移植PCIE 驱动,移植C6678 desktop sdk和 mcsdk-video sdk到DM8148系统
4、移植FFMPEG到DM8148系统,并把视频采集、YUV转换、缩放、H.265编码的功能整合到FFMPEG
5、最终实现了SDI或HDMI视频采集、H.265编码、MPEG-TS HEVC格式封装及TS over udp发送的功能。
整个系统有很强的软硬件扩展性、低成本(总成本在3500RMB下)、低功耗(60瓦)、高性能(1080P H.265 30fps, 720p H.265 60fps)。得益于TI Keystone系统的HEVC encoder性能,目前编码输出720P 30fps压缩后码流在384kbps可以有很好的视频效果(类似视频网站),1080P 30fps 在800bps左右。
目前,本项目组整推广转让上述系统完整方案,有兴趣的公司、团队请发站内信给我。想了解更多信息请看www.ruisutech.com,网站上有完整的H.265编码器产品介绍。