appro的8127 RDK3.5中参考设计。现在使用一个视频模组输出BT1120的数据格式接入8127。8127要采集到这个视频数据需要做那些配置?参照什么文档啊,看RDK3.5中没有相应的文档。
TMS320DM814x DaVinci DigitalVideo Processors TechnicalReference Manual 文档中的“ High Definition Video Processing Subsystem ”这部分也没有配置寄存器。请问需要参考什么文档来进行配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
appro的8127 RDK3.5中参考设计。现在使用一个视频模组输出BT1120的数据格式接入8127。8127要采集到这个视频数据需要做那些配置?参照什么文档啊,看RDK3.5中没有相应的文档。
TMS320DM814x DaVinci DigitalVideo Processors TechnicalReference Manual 文档中的“ High Definition Video Processing Subsystem ”这部分也没有配置寄存器。请问需要参考什么文档来进行配置?
Hi ,
如果需要嵌入式同步的BT1120,需要接到芯片上的VIN口(0或者1),使用capturelink.
对于BT1120你可以用VIN口,capturelink去采集。
我这里有个基于DVRRDK上DM8168的例子,采集TVP7002给过来的数据。
你可以参考这个usecase文件来改
hi, Eason Wang ,
谢谢你的回复,我按照你说的做了,启动出后出现串口一直打印REISZER OVERFLOW OCCURED: RESTARTING...。我按照论坛里说的做了,使用ipnc RDK 3.8里面的sys_pri.c,并且在文件系统的init.sh里面加上下面的命令来提高ISS访问L3的优先级./bin/sys_pri.out --L3-bw-reg-set ISS 3 3 100 2000&。但是还是一样的一直打印这条信息,打印一段时间后,就卡死了。
Hi,
capture link应该不会用到resizer的。Resizer是ISS里的模块 , Caputre是在HDVPSS里的模块。
你看看是不是已经把cameralink的代码清空了。
BR,
Eason
Hi,
我确认了一下,ISS文档上并没有提到CAM口能够支持BT1120,所以这个应该不被支持的。
所以我的建议是能否采用外同步的方式?
之前我的回复是基于说你的硬件连接是用的VIN口来采集图像,用的capturelink。这个是能支持BT1120的。 请忽略之前的回复,以及那个TVP7002的包。
BR,
Eason
外部同步那就没有什么问题了。
你可以参考该链接 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/70099.aspx