This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教:6467T在没有任何程序的情况下的串口状态



问题描述:6467T芯片没有烧写任何程序(Flash里全0xFF),但是通过将其串口经过电平转换接在计算机的串口上,可以看见DSP的串口一直在向外输出,大部分是0,少部分其他。而且是一上电就向外狂发。

     本来怀疑串口硬件有问题,但是测了一个串口回环的程序(通过CCS5.4加载的),DSP串口却工作正常(也不向外喷数了,也能够正确的执行回环)。

难道是6467T芯片的串口在没有经初始化时,就是那个状态吗(不停的向外发数)还是在哪里应该设置下?  望赐教,谢谢~~

  

  • 你好,

    请问你是否有配置为UART启动?

  • 谢谢,情况是这样的:

    CCS加载时,BTMODE设置的值为0000

    烧写完UBOOT之后,设置的为0100, 从flash启动。

    前面的那个现象是当时UBOOT没能正常的启动时的现象。

    UBOOT正常启动后这个现象就好了。

    所以我也不清楚是板子的硬件问题,还是芯片的串口没有经过初始化时就是这样的

  • xuan li 说:

    谢谢,情况是这样的:

    CCS加载时,BTMODE设置的值为0000

    烧写完UBOOT之后,设置的为0100, 从flash启动。

    前面的那个现象是当时UBOOT没能正常的启动时的现象。

    你的第一个帖子是说flash里面没有任何数据,但上面又说是烧写了uboot没有正常启动时候的情况。两者矛盾啊。