我想使用nandflash来作为存储芯片,外围主要器件只有ddr,nandflash,网口。请问各位工程师这样能实现从烧写SPL,U-Boot.img,kernel和文件系统吗?如果可以请给出相关的参考资料。如果不能,请问都需要什么?请帮忙,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用nandflash来作为存储芯片,外围主要器件只有ddr,nandflash,网口。请问各位工程师这样能实现从烧写SPL,U-Boot.img,kernel和文件系统吗?如果可以请给出相关的参考资料。如果不能,请问都需要什么?请帮忙,谢谢!
你这个需求就是需要一个工具来通过网口烧录NAND flash,当然有了,可以使用Uniflash tool,参考这个帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/52381.aspx
PS:在考虑这个烧写问题之前还是先做好移植工作,再进行这步。
谢谢,我仔细看看,请问这种方式适合批量生产吗?如果产品开发成功,需要批量生产的话还需要什么外围器件,使用那种方式来烧写nandflash?
你好,量产的话对NAND flash的烧录一般有先烧后贴,或者先贴后烧两种方式。
先烧后贴的,可以使用一拖N的烧写器,来直接对NAND进行烧写后,再进行贴片。先贴后烧的话,可以采用Uniflash通过网口或者USB口,或者其他方式。
还需要什么外围器件,需要根据你自己的系统需求来定。最小系统的话,电源、主芯片、DDR、flash就够了。
谢谢您!在不使用烧写器的情况下,通过网口烧写和通过SD卡一键烧写,那种方式更方便呢?目前的软件支持sd卡一键烧写nand吗?