This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新手请问DM8168的相关问题,谢谢

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

DM8168:

1.  8168的DVR_RDK,demo工程中有没有包括4路1080p输入,同时h.264编码的例子?

2.  8168的DVR_RDK,有没有8168 EVM 的 hardware reference design 详细文档?

3.  8168系列的调试,用什么工具? ARM的调试,是在linux下用gdb?
     DSP部分的程序调试,能够用 CCSv5吗?

4.  8168 的 HDVPSS 和 HDVICP 部分的文档,除了“SPRS614F” 和“816x technical reference”
     还有没有其它官方文档??

5.   HDVPSS的 2个 video input,每个 能不能支持2路 8bit, 1080p@30f, 的复用输入?
      按手册上,HDVPSS的 HD capture都是写的“16bit”,那这样每个 vin只能输入一路HD视频了?
     配置为8bit,2路复用的 vin只能用在 SD标清格式的输入吗?
      HD的 input 标准是什么,BT1120格式? 

6.   HDVPSS 前端接什么器件,TVP5158?

新手入门,谢谢!

  • 1.  8168的DVR_RDK,demo工程中有没有包括4路1080p输入,同时h.264编码的例子?

    有个Multichhd_vcap_venc_vdis.c你看看前面的数据流图,应该就是你要的。

    2.  8168的DVR_RDK,有没有8168 EVM 的 hardware reference design 详细文档?

    http://support.spectrumdigital.com/boards/evm816x/revg/

    3.  8168系列的调试,用什么工具? ARM的调试,是在linux下用gdb? 
         DSP部分的程序调试,能够用 CCSv5吗?

    都是。

  • 4.  8168 的 HDVPSS 和 HDVICP 部分的文档,除了“SPRS614F” 和“816x technical reference”
         还有没有其它官方文档??

    HDVPSS文档在ti_tools/hdvpss下面能找到。

    HDVICP是没有文档。

    5.   HDVPSS的 2个 video input,每个 能不能支持2路 8bit, 1080p@30f, 的复用输入?
          按手册上,HDVPSS的 HD capture都是写的“16bit”,那这样每个 vin只能输入一路HD视频了?
         配置为8bit,2路复用的 vin只能用在 SD标清格式的输入吗?
          HD的 input 标准是什么,BT1120格式? 

    参考这个吧  回复: DM8168采集四路vga信号问题求解


    6.   HDVPSS 前端接什么器件,TVP5158?

    看你要接入什么视频接口了,如DVI、HDMI、YPbPr、VGA 等等,能够通过某个器件转换为DM8168能够接的格式即可。