RT,纯小白
拿到板子都不知道如何上手,例如想要做一些视频的处理,现在连最基本的读取图像进行图像编解码都不会
想要问问论坛的大神们,该如何起步,使用这块板子进行视频编解码该如何搞?
是在CCS上面写DSP算法(个人理解CCS是在DSP上实现算法,如有错误请指正)还是在ARM上面调用算法进行处理?
在此谢过了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
是Spectrum digital的DM6467T EVE么?如果是,请下载DVSDK先跑跑,软硬件下载链接如下:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM646x_Designer%27s_Resource_Guide
你好,
软件和硬件是有关系的。例如DVSDK有encodedecode demo,是从EVM上的YPbPr输入信号-》TVP7002-》DM6467采集,编码,解码,显示。
如果你的硬件上没有TVP7002,这个demo就没有办法运行。显示也是通过VPIF输出到外部视频DA,转换为YPbPr输出的,也是需要硬件支持的。
视频采集在ARM上的Linux有相应的驱动。
你好,
loadmodules.sh里面就是加载了几个ko。你有DVSDK软件,可以看一下文件系统里面的这个文件的内容。
建议你看看:http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:_Running_the_DVEVM_Demos#Running_the_Demos_from_the_Command_Line。
hi,我想问下,用DM6467能否只使用DSP端进行一些算法的开发?只需通过ARM启动DSP,然后进行数据的采集处理及显示吗?
Zhang Haifeng,
目前采集显示驱动都是在ARM上的,而且数据手册里面也没有明确写明DSP可以访问VPIF。不建议你这样的做法。
您好,“数据手册里面也没有明确写明DSP可以访问VPIF” 这句话的是意思是?
我现在在DM6467T中DSP核通过VPIF接口与FPGA 进行视频传输。如果您这句话正确,那我岂不是走错方向啦?求教。
可是,http://support.spectrumdigital.com/boards/evmdm6467t/revc/ 中提供的test codes 都是dsp的裸C语言代码啊。
请问您的意思是指基于ARM核跑裸代码吗?
还有:如果不是跑裸代码要跑LINUX的话,怎么往里面烧写系统?有指导说明吗?
那您的意思是指 在ARM核跑裸代码(不跑系统)来运行这些测试例子吗?
请您耐心地给出详细的测试例子使用说明。
我的目标是通过VPIF来接受FPGA过来的720p视频并处理。
Moumou,
Linux代码下载请参考下面wiki的信息:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM646x_Designer%27s_Resource_Guide