Hi,
硬件平台: Appro TMDSIPCAM8127 评估板
软件版本: 解压来源GA_Release_3.0.0.0.zip
烧录Binary: Binaries/DM8127/nand ubifs_ipnc_full_feature.bin uImage
采用tftp烧录后,启动运行几次后,就会出现UBIFS异常
UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 90112 bytes from PEB 470:40960, read 90112 bytes
UBI error: ubi_io_read: error -74 (ECC error) while reading 61440 bytes from PEB 471:69632, read 61440 bytes
........................................................
需要再次烧录一遍才行,一般只能维持10次左右的restart
我看了release notes
Added support for UBIFS filesystem -----在3.0.0.0上面才支持UBIFS
是否这是一个UBIFS的基础版本,后续的RDK有改进吗
PS:想要获取后续的RDK,我是联系Appro还是Ti即可
谢谢