各位好
请教-g的两个问题
1.编译选项中-g的功能,具体可以怎么使用,有没有说明文档?
2.对于单独DSP核心 ,和ARM+DSP核心各自使用时有什么区别?
最好有个文档,谢谢各位
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好
请教-g的两个问题
1.编译选项中-g的功能,具体可以怎么使用,有没有说明文档?
2.对于单独DSP核心 ,和ARM+DSP核心各自使用时有什么区别?
最好有个文档,谢谢各位
1. -g功能在编译器手册里有说明.
http://www.ti.com/lit/ug/spru187v/spru187v.pdf
2. ARM核主要跑linux等操作系统, 做人机界面, DSP核主要做算法处理.
谢谢,之前support.ti 的邮件上就经常得到您和 Titan 的帮助。
问题2我没表述清楚
想问一下-g对于带有ARM核的系统是否有特别作用?
另外请教 DM814x memory map ,看到814x的文档中介绍但不明白
memory map分为L3 ,C674x,L4,这个L3 是如何定义的?
L3 map:
674x has limited access to UARTx EDMA 等,是说只能访问这几个外设,还是不能访问这几个外设?
若可以访问,如访问UART、EDMA的寄存器,应当使用 L3、C674x、L4哪个map的地址?
C674x map:
是否说明访问L2ram,EDMA等时应当使用addr + 0x1000_0000这个地址?
最后EDMA使用时是否应当遵循L3 map,如我使用EDMA搬移 C674x L2时,地址范围应当是
0x4080_0000 到 0x4083_FFFF 吗?