开发环境是ccs5.5, 仿真器用的seed-xds510plus,硬件平台是omap-l138. 之前用的ccs3.3开发环境,可以使用。现在换成了ccs5.5.
我的电脑用的是windows7 64bit 仿真器的驱动是SEED-XDS510Plus Emulator for CCS4.x&Above.exe 装好之后也可以识别。
然后通过 target configuration file 去配置仿真器,Test Connection 之后总是得到 如下的结果:
[Start]
Execute the command:
%ccs_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatafile% -v -X reset -X scantest
[Result]
** BoardFilePath: C:\Users\ydpub\AppData\Local\.TI\693494126\0\0\BrdDat\testBoard.dat
** Resetting Emulator
ERROR -- XDS510-USB Emulator not connected/enumerated
[End]
以及Console窗口中出现
ICEPICK_C: Error initializing emulator