hello everyone,
我在用DM8107解码网络数据流的时候出现了丢帧的情况,网络流帧率是60fps,码率是2M。网络中没有丢数据。
而当我将帧率改为30fps时就不会出现丢帧的情况。
板子频率如下:
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 533MHz
L3 clk: 200MHz
IVA clk: 410MHz
ISS clk: 480MHz
DSS clk: 200MHz
DSP clk: 750MHz
请问丢帧是什么原因导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hello everyone,
我在用DM8107解码网络数据流的时候出现了丢帧的情况,网络流帧率是60fps,码率是2M。网络中没有丢数据。
而当我将帧率改为30fps时就不会出现丢帧的情况。
板子频率如下:
ARM clk: 1000MHz
DDR clk: 533MHz
L3 clk: 200MHz
IVA clk: 410MHz
ISS clk: 480MHz
DSS clk: 200MHz
DSP clk: 750MHz
请问丢帧是什么原因导致的?
Hi,
DM8107 没有DSP的,你怎么打印出DSP的频率?
你的芯片是AARx1里面的哪一个?用的是DVRRDK哪个版本?
BR,
Eason
hello Eason,
DSP频率的打印从uboot代码中体现是无意义的。
我的芯片使用的型号是:DM8107AAR21。
DVRRDK版本是:DVR_RDK_v03.00.01.26。
AAR21芯片应该可以让IVA跑450MHz的。 我建议你先修改频率看看。
hello Eason,
我将IVA频率升到450MHz后60帧还是会出现花屏的情况。
解码能力不足应该不是花屏吧。
花屏指的是马赛克还是什么? 用PC通过网络去解一样的码流会正常吗