你好:
最近在使用内核5.4.106,软件版本7_03_00_005,发现在使用4G的时候,运行一段时间后,4G突然离线了,查看端口都正常,但是使用microcom工具测试(micrcom /dev/ttyUSB5)发现就卡住了,
请问这个是不是USB驱动的原因呢?有什么方法可以重新加载usb host驱动吗?目前默认已经编译进内核了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
最近在使用内核5.4.106,软件版本7_03_00_005,发现在使用4G的时候,运行一段时间后,4G突然离线了,查看端口都正常,但是使用microcom工具测试(micrcom /dev/ttyUSB5)发现就卡住了,
请问这个是不是USB驱动的原因呢?有什么方法可以重新加载usb host驱动吗?目前默认已经编译进内核了
有人这样回复:pppd的bug,
不知道对你有没有用,祝你好运。
进行pppd拨号,偶尔发现了这个问题。
这个问题就是,假如当前时间是18:00:00,在拨号的时候,我突然把时间变为18:10:00.那么pppd进程就会等待这个时间差,也就是说它的超时时间变成了10分钟了。这样就会影响pppd的正常拨号。当然如果你已经拨号成功,那么此操作对pppd没有影响。
————————————————
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:blog.csdn.net/.../52575638