我搭建开发环境是vs2005 + wince6.0 ,已经把dvsdk集成到生成的系统里了(ce.bib 和 注册表里都可以看到,wince系统 /Windows目录下也有dsplinkk.dll之类的文件)
dsplink下几个例子都编译成功,但是是在命令行下编译成功的(readwrite),但是我把readwritegpp.exe 和readwrite.out拷贝到/Windows下用命令行执行的时候,什么反应也没有。正常么?
现在我想在vs2005开发wince应用程序时,在程序里可以直接使用dsplink的一些函数,比如proc_load()之类的
现在我应该怎么配置环境?设置vs2005?
谢谢