基于ISE提供的Srio_v5_6(一代核)的IP核开发,实现Virtex5与TMS320C6678的SRIO 4X模式通信。目前能实现功能,但4X模式经常起不来,只能工作在1X模式。可以通过多次尝试的方式实现4X。
这样的不稳定是什么原因呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基于ISE提供的Srio_v5_6(一代核)的IP核开发,实现Virtex5与TMS320C6678的SRIO 4X模式通信。目前能实现功能,但4X模式经常起不来,只能工作在1X模式。可以通过多次尝试的方式实现4X。
这样的不稳定是什么原因呢?
谢谢!
谢谢回复!
调整幅度可以从哪些角度入手?记得SRIO初始化时有个参数是幅度相关的,现在应该是10,最大好像可以到15?
您的意思是调整这个吗?除了这个还有别的方法不?
谢谢
不仅要调整DSP的发送幅值,也应调整FPGA的发送幅值。