有个项目上用的am3354这款cpu,usb0和usb1都用作了host用,ID引脚均直接接地,usb0的vbus直接接5v,drvvbus引脚用作了gpio,usb1的vbus是用drvvbus引脚控制的,但是现在系统启动后,usb1可以识别,usb0不能识别,这可能是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有个项目上用的am3354这款cpu,usb0和usb1都用作了host用,ID引脚均直接接地,usb0的vbus直接接5v,drvvbus引脚用作了gpio,usb1的vbus是用drvvbus引脚控制的,但是现在系统启动后,usb1可以识别,usb0不能识别,这可能是什么原因呢?
用的Linux,已经改好了,如果使用wince,是不是软件和硬件都需要改?
我用的Linux系统,不用drvvbus控制也可以实现,最后是改了软件中的一个模式配置,然后就可以识别了,但是如果使用wince好像就必须用drvvbus来控制,这个原因我不太清楚……
wince 的驱动,我们这边没有支持了,不好意思