您好
我是k7给6678发swrite包,每次发送120包(每包256B)时,fpga的ireq_ready信号就不能正常拉高,会出现延迟几十个时钟周期才拉高,中间出现卡壳,检查6678寄存器发现
|
Input_Retry_STP |
输入端口进入重传停止状态 |
置1了。
所以我判断是dsp收数出了问题,但不知道怎么解决?
补充:
srio速率设置为3.125或者5.0都会出现这种情况。。所以综合下来,两张速率设置下,实际速度几乎都是500MB/s。
fpga的ip核fifo=16时,是第90包开始ireq_ready信号不稳定
fpga的ip核fifo=32时,是第120包开始ireq_ready信号不稳定
根据论坛上srio错误判决的帖子,“设备B发现一些临时问题导致不能接收报文(比如没有空闲buffer可以接收),那么设备B丢弃该报文,进入input retry stop状态(该bit置1,同时input retry encounter也置位)。” 可能是rx 没有空闲buffer。。那怎么解决?
谢谢!