This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS5.5 66AK2H12 license问题



请问如何下载支持66AK开发的license?

  • 可以在板子上进行调测ARM,simulator调测ARM需要license。

  • 好像CCS下面使用开发板自带的XDS100和XDS200仿真器是免费的,但其它是要收费的。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    软件方面,我们可以提供针对于kepler2(66AK2HX,tci6638)等全套的平台软件解决方案,加快学习和研发流程。

    瑞典Enea公司是TI的白金合作伙伴,成立于1968年,是嵌入式软件操作系统方面的专家。

    从去年开始提供针对于TI Kepler2 芯片的的全套平台软件解决方案,此方案包括诺基亚等国际公司采用,包括下面部分:

    1. CPU(A15)上运行ENEA Linux操作系统 (Linux是未来CPU上操作系统的趋势)
    2. DSP(CorePAC)上运行ENEA OSEck硬实时操作系统 (20多年历史的DSP操作系统,爱立信、诺基亚、中兴、华为、大唐、波音、NASA、安杰伦、罗德施瓦茨及国内大量军工研究所等采用)。
    3. CPU和DSP间,DSP和DSP间采用“共享内存池”的LINX通讯(LINX是ENEA的IPC通讯模块)
    4. 可以与CCS集成的Optima实时调试工具,用于监控DSP上的系统状态。
    5. DSP image bootloader,用于Linux加载DSP执行文件,彻底告别JTAG仿真器。
    6. DSP Coredump功能,由CPU Linux负责收集DSP的死机信息(包括代码运行文件/行数,寄存器信息,栈信息等八段类型),并保存在Linux的文件系统中供分析。
    7. DSP Shell功能,可通过Linux Shell连接到DSP OSEck RTOS的Shell上面,用于人机交互,调试用途。
    8. DSP Core Supervision功能,用于SOC的CPU侧来监控每个DSP核上任务的运行状况。

    可以随时联系我们技术交流

    Br
    William.dong@enea.com

  • 您好,我想请问一下如果使用MCSDK-HPC开发套件的话是不是需要在虚拟机上开发,具体开发流程是什么样的,还有你们公司可以提供一下培训服务吗?

  • 您好,我想请问一下如果使用MCSDK-HPC开发套件的话是不是需要在虚拟机上开发,具体开发流程是什么样的,