ARM芯片AM3871一样的也有上电和掉电时序,这个是不是也是所有供电掉电(总电源掉电)不考虑?只是当某一电源失效或者是节电模式关闭该芯片电源时才考虑掉电顺序?
ARM芯片AM3871的资料我参看的是SPRS695,该手册6.2节中,没有提及芯片运行在1GHz时(166%
OPPs)的CVDD等各电源电压范围,只显示TBD,请帮忙确认。此外,该手册也没有提及Icdd的电流值范围,也显示的是TBD,这导致我无法对电源芯片进行选型设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你可以考虑选择我们对应的pmic来解决下点时序的问题,你可以参考 DM814x/AM387x 的EVM板的设计
即使是总电源直接掉电,也要考虑正确的掉电顺序,可以加一些延时电路来解决这种情况下的掉电问题。具体请参考datasheet 7.2.8.2