请教:
我使用的是 C5515 EVM,并且使用了 DSP/BIOS v5.4.2。我想要使用huge memory mode,但是build后报错如下:
我是按照下面步骤进行的配置:
Step1:右键工程,打开Properities,然后依次展开Build--C5500 Complier--Processor Options,在选项框“specify memory mode”这里选择“huge”;
Step2: 右键工程,打开Properities,然后依次展开Build--C5500 Complier--Advanced Options--Runtime Model Options, (--ptrdiff_size)选择32位;
Step3: 右键工程,打开Properities,然后依次展开Build--C5500 Linker--Filer Search Path, 将 "rts55h.lib"包含进来;
Step4: 右键工程,打开Properities,然后依次展开Tconf--General Options, 选择Huge memory model.
操作截图如下:
Step1:
Step2:
Step3:
Step4: