是接收了AD/DA的数据之后 通过LCD显示出相应波形,求具体编程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
changjiang liu 说:请问具体用的是哪款c55x芯片? LCD屏和DSP是怎么连的?
感觉他要的是显示���思路,不是硬件的驱动?不知道我的理解对不对?反正从字面上猜测的。
[/quote]
ICETEKICETEKICETEK -VC5509A -S61S61 实验箱上面的LCD与DSP芯片 TMS320 ,是想知道怎么样在CCS上编写程序,做到显示一个数字音频均衡器的增益效果的相频响应曲线
Shine Zhang 说:这要根据LCD controller来配置, 具体你可以咨询一下瑞泰他们的板子用的是什么LCD屏?
5509A DSP 5509A DSP 通过对 EMIF EMIF 接口的操作完成对液晶显示模块访问和控制。 接口的操作完成对液晶显示模块访问和控制。
命令控制接口的地址 :0x602800 0x602800
数据控制接口的地址 :0x602801 0x602801 和 0x 600802
辅助控制接口的地址 :0x600801 0x600801
显示开关: 0x3f 0x3f 打开显示; 0x3e 0x3e 关闭显示;
设置显示起始行: 0x0c0+ 起始行取值,其中为 0至 63 ;
设置操作 页:0x0b8+ 页号,其中取值为 页号,其中取值为 0-7;
设置操作列: 0x40+ 列号,其中取值为 列号,其中取值为 0-63 ;
写显示 数据:在使用命令控制字选择操作位置(页、列)之后,可以将待写显示 数据:在使用命令控制字选择操作位置(页、列)之后,可以将待写显示 数据:在使用命令控制字选择操作位置(页、列)之后,可以将待写显示 数据:在使用命令控制字选择操作位置(页、列)之后,可以将待写显示 数据:在使用命令控制字选择操作位置(页、列)之后,可以将待写显示 数据:在使用命令控制字选择操作位置(页、列)之后,可以将待的数据写入液晶显示模块缓存。将发送到相应控制 I/OI/O 接口即可。
你好 我最近试了试LCD的画点程序 , 可是 5509A的lcd的接口配置 一直不清楚,配置io口的头文件,上网也找不到,可以给一个5509A的LCD的画点程序么,尤其是要io接口配置的头文件的~~拜托 谢了