This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AM3358芯片和PIN MUX软件,在配置EtherCatU总线接线时的疑惑?

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

第一步:如下表4-26所示,这是AM3358芯片中的PRU_ICSS中的ETHERCAT功能的信号名称,信号描述及相应封装对应的引脚关系图。

第二步:打开TI的PIN MUX软件进入如下图所示页面,并点击“START”按钮。

第三步,进入如下所示页面

第四步:在第三步所示的图中点击深蓝区域,进入如下图所示页面

第五步:从第四步的图中我得知,在PIN MUX软件里面将ETHERCAT信号分为四个IOSETS,分别是ECAT_PRUSS1_IOSet_1,ECAT_PRUSS1_IOSet_2,ECAT_PRUSS1_IOSet_3,ECAT_PRUSS1_IOSet_4。它们每一个里面都有相应的引脚在当前的IOSET集里面不能用,我想知道,为什么?(第一个问题)

按我的理解,第一步中的表4-16提供了ETHERCAT的所有信号与引脚的关系,有输入有输出才是正常的,可是PIN MUX中给出的确是要么是输入,要么是输出,只能二选 一,不符合常理(只是输入话,那么该芯片就不能向外发信息,只是输出话就不能接收信息,即要么只话,要么只做,没有听和做这一种情况,不合事实)

第二个问题:经过我多方面的了解ETHERCAT它本就是基于以态网的一个协议,那么它应用的就是以太网口,为什么会单独提出来表4-16中所描述信号功能与引脚的对应关系呢?

第三个问题:假如正如我所说ETHERCAT用的就是两个MII_PRU,那么我想知道,表4-16所描述的功能是做什么的呢?