DM8168 , DVRRDK 4.0
在一个Usecase中同时使用了2个swms link模块;
第一个swms0 模块,输出到dispaly模块,所以输出格式:
swMsPrm->outDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV;
第二个swms1模块,输出的编码器,输出格式为:
swMsPrm->outDataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;
先创建swms0,再创建swms1;(第四个窗口)空白帧输出为绿黑
如果把swms1模块输出为SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV,再接nsf模块送编码器,(第四个窗口)空白帧输出为全黑的空白
有在程序中调试空白frame 的地址,都是单独的pobj,独立的资源,相互应当是不干扰的,为什么会出现这样的情况 ?
大家有什么好的建议吗 ?