dm8168带有数字视频输出vout[0]以及vout[1],同时带有多个模拟视频输出口,包括,IOUTA, IOUTB,IOUTC, IOUTD ,IOUTE, IOUTF, IOUTG,想问一下,这些视频输出口是否都是独立的? 可不可以通过这些视频输出口接监视器监控多路视频输入信号? 比如系统带2路视频输入,通过 IOUTD、 IOUTE分别接2个监视器分别来监视输入的2路视频信号。 用数字输出和模拟视频输出有什么需要注意的地方吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dm8168带有数字视频输出vout[0]以及vout[1],同时带有多个模拟视频输出口,包括,IOUTA, IOUTB,IOUTC, IOUTD ,IOUTE, IOUTF, IOUTG,想问一下,这些视频输出口是否都是独立的? 可不可以通过这些视频输出口接监视器监控多路视频输入信号? 比如系统带2路视频输入,通过 IOUTD、 IOUTE分别接2个监视器分别来监视输入的2路视频信号。 用数字输出和模拟视频输出有什么需要注意的地方吗?
谢谢!
目前有验证过的就是一路VGA和一路CVBS, 视频需要是同源的。 你需要实现什么接口?
我需要2路cvbs输出,视频不是同源的,对于这种需求该怎么处理? 假如通过网络接了2个高清网络摄像机,我希望这2路的输入网络视频解码后通过cvbs分别显示在2个显示器上。
DM8168上面,你可以直接使用芯片上自带的一路CVBS,然后通过DVO1/2去连接一颗Video Encoder芯片来输出一路CVBS。