This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

安装CCS5.5提示reboot pending安装不成功



本人近期在使用omapl138这款片子,安装ccs5.5 win32 的时候出现每次点击安装文件就提示reboot pending,点击继续后 安装到一半就提示需要重启计算机才可以完成安装,但是重启后仍然不能完成安装。差了很多资料,清理注册表,清理安装残留,安装关闭杀毒软件,安装文件目录不要有中文,包括重新下载安装包,安装在不同盘都试过了,仍然无法解决问题。不知道有没有解决过这个问题的朋友出来分享一下经验,跪谢!

  • 如果你安装了瑞星杀毒软件,卸载后再次尝试。如果还是不成功,可能需要重新安装操作系统才能完成。

    其它杀毒软件,金山毒霸目前为止正常。其它杀毒软件不太清楚怎么样了。

    总之,安装出现问题,把杀毒软件卸载是必须的。

    特别想吐槽下瑞星杀毒软件的是,CCS刚升级新版本,瑞星新版本必定能“截杀”掉,实在是太厉害了点。

  • 问题解决了,其实有这个提示只要关闭杀毒软件并且没有中文路径就可以正常安装,只不过可能有些系统设置导致他弹出了这个重启警告。

    如果大家安装完CCS发现仿真器驱动没按上,就在设备管理器里点更新驱动,然后将驱动搜索路径指向CCS的安装目录就可以找到驱动。

    最后谢谢楼上大大的细心解答。