大家好!想请教一个有关TMS320DM8127 DaVinci前端接bayer格式图像数据的问题。
在我的设计中,前端使用FPGA对ad芯片和ccd芯片驱动,进行原始图像采集,通过video input port以16bit 传输给 TMS320DM8127 DaVinci,进行接下来的色彩空间转换,3A等。因为原始采集的图像是四通道的,在FPGA中进行了一部分的次序调整,每行的行内顺序可调整为顺序的,但是受到帧率及频率的限制行序没调整过来,所以通过video input port发送时,先发送第一行,接着最后一行,接着第二行,然后倒数第二行......就是以这样从一帧图片的上下两端逐行发送,最后发送的图片中间两行的数据。
我的问题是,假如以这样的行序发送,对TMS320DM8127 DaVinci 接下来的数据处理流程会不会有影响?也就是说,这样的行序对TMS320DM8127 DaVinci 是不是可行的?
TMS320DM8127 DaVinci 接收到数据后要不要先缓存到DDR中,处理时再从DDR中读取?
我对这款芯片不了解,只是大概看到有frame buffer。希望懂的朋友多指点,谢谢!