This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368+AR0331+RDK5.1.0



各位好:

        最近在学习DM368+AR0331+RDK5.1.0,用NFS挂载形式,程序可以跑起来,但是跑起来后网络就down掉了,不知道什么原因,有没有哪位大侠遇到过,请给予指点,谢谢!!

 

  • - 你看看网络环境方面有没有可以排查的吧。

    - log上可以看到什么出错的信息吗,还是仅仅网络连不上。ping其他机器和网关的结果呢。?  还是只要重启机器就能好?固定ip还是dhcp?有没有地址冲突?

  • 谢谢您的解答!

            我的网络上电的时候是没有问题的,只要一启动AR0331图像编码网络就断掉了( PHY: 0:01 - Link is Down),但是AR0331可以正常编码视频,用菜单选项可以抓图,同一块板子用MT9P031的Sensor进行视频编码是没有任何问题的。还要,DHCP和固定IP我都试过了,结果一样网络会断掉。

            只要不启动AR0331图像编码网络就没有任何问题,一启动AR0331视频编码网络就断了,用MT9P031进行视频编码都没问题,觉得是不是AR0331和网络有冲突啊,不知道该查哪里?

  • 补充说明:

            只要启动AR0331视频编码,网络就断掉,用reboot重新启动Linux系统也无法恢复网络,只有断电重启才能恢复网络正常状态。

  • 你用的是TI的参考设计,还是自己做的硬件?  

    你提到用reboot重新启动linux系统,如果这个时候你手工复位一下sensor板子,能做到reboot启动后网络能通吗

  • 谢谢您的解答!

            我是自己做的硬件,根据您的提示,进行了手工复位sensor板子,网络可以自动回复。具体操作如下:首先杀死程序,然后手动复位AR0331板子(我直接拔掉板子),网络就自动回复了,不需要reboot重新启动系统。

     

  • 补充说明:

            只要视频编码程序能正常退出,大多数情况下,网卡都可以复位,有时候需要执行ifconfig eth0 down,ifconfig eth0 up才能激活网卡,偶尔也复位不了的,需要断电重启才可以回复,每种现象都不是必现的。

     

  • 补充说明:

            我使用的PHY芯片是KSZ8001,不是IPNC推荐的PHY芯片。

  • 会不会是供电不足?你的phy或者emac,有没有和sensor板子共用某些电源的情况?sensor板子跑起来之后能观察到异常压降吗

  • 应该不是供电的问题,之前将sensor的供电单独拿出来供电也是一样,后来将phy的供电也单独拿出来过,现象是一样的

  • 那你看看,具体是sensor配置起来之后,还是芯片采集/编码起来之后,出现的网络不通,还需具体定位一下。

  • 能说的具体点吗?应该如何定位呢?

    从日志信息上看是设置完了,启动到 sensor初始化完成附近

    Finished Linear Mode Init with AR0331 rev2.

    网络不通了。

     

     

    部分日志如下:

    SYSTEM.MSTPRI0 value changed to 00440011

    CONFIGURING AVSERVER FOR DM368 .....

    Creat queue id:65538

    queue id:65538  

    AVSERVER UI: Starting Streaming Server...

    ApproDrvInit: 10

     ApproDrvInit: 9

    ApproDrvInit: 8

    queue id:32769

    ApproDrvInit: 2

    queue id:32769

    ApproDrvInit: 6

    queue id:32769

    queue id:32769

    queue id:32769

     AVSERVER UI: Starting Streaming Server...DONE

    SENSOR FPS VALUE = 30

     

     

    PHY: 0:01 - Link is Down [   65.042092] [   65.042113] 

     Finished Linear Mode Init with AR0331 rev2.

     Current Settings,

     Face Detect                     : OFF

     Lens Distortion Correction (LDC): OFF  

    Video Stabilization             : OFF

     Advanced DMVA                   : OFF  

    Spatial NF                      : OFF

     Temporal NF                     : OFF

     File Save                       : OFF  AE/AWB                          : OFF

     Host-name / IP address          : 192.168.0.100

     ==============  

    AV Server Main  

    ==============

     1: Toggle ON/OFF: Face Detect  

    2: Toggle ON/OFF: LDC  

    3: Toggle ON/OFF: Video Stabilization  

    4: Toggle ON/OFF: Spatial  NF  

    5: Toggle ON/OFF: Temporal NF  

    6: Toggle ON/OFF: Save to file  

    7: Toggle ON/OFF: AE/AWB  

    9: Toggle ON/OFF: Advanced DMVA

     

  • -   AR0331你用的是LVDS324的那个方案吗?

    -   你可以再对比一下你的sensor和phy的接法和原版有什么区别?会不会存在一些pin脚被占用的情况导致出问题?

  • Sensor是外购的模块,上面有个WB4245芯片,没有用LVDS324芯片