关于EMIF16 NOR FLASH BOOT,有下面的问题想问一下:
1. 调试好的程序怎么用工具生成boot table格式的文件,烧入flash能直接启动的
2. bootloader手册中写的boot parameter table在NOR FLASH boot方式中是怎么实现的,是否是必须加入boot image的
3. 现在从论坛上下载的NOR FLASH boot例程是从memory里save data,说直接烧入FLASH就能启动,例程里前1k有一个二级bootloader程序,把程序从FLASH搬到L2 SRAM里,怎么和以前不带boot ROM的C6713一样的启动方式(上电DMA搬运FLASH前1k程序然后运行),里面也没有boot parameter table,看了bootloader的手册,我的理解是只要配好参数RBL应该实现全部boot功能,可以不用自己写二级bootloader了,这貌似和我的理解不一样?
PS.说句实话,TI为什么不能出一个简单的集成工具直接转换可烧写文件呢,以前用AD的tiger shark,只要直接生成ldr文件直接写入FLASH就能启动