问题(1):不知道我能不能在我的板子上同时接两片2G bits的DDR2(比如:EDE2116ABSE)和一片2G bits的NAND Flash(K9F2G08U0C_FLASH),我看了数据手册,上面说是支持512MB的DDR2和128MB的NAND Flash,这样的话好像2G bits 的NAND Flash就不行了,但是我有个参考原理图上就这么接的,不知道怎么回事,求大神给一个详细解答,谢谢!!!
问题(2):我想把开发板做成两部分,核心板和母板,通过接插件连在一起,核心板上就搭载DDR2、NAND FLash、IIC EEPROM、SPI EEPROM等核心部件,其他的 EMAC、UART、USB、JTAG、VPIF接口都搭载在母板上,不知道这么做会对板子性能有什么影响,尤其是VPIF的视频接口,时序上会不会有干扰,求解答,谢谢!!!