您好:
我在DM365中压缩完数据想进行传输(将数据从DM365中传到FPGA中),怎么做比较好?TI有这方面的支持么?用EMIF接口行不行?多谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我在DM365中压缩完数据想进行传输(将数据从DM365中传到FPGA中),怎么做比较好?TI有这方面的支持么?用EMIF接口行不行?多谢了。
通常这个借口都已经被占用了,比如当DM365配置为NAND flash启动时。
通常压缩完的H264视频数据量会在几个Mbp/s左右,你可以考虑用SPI或者SD接口来传,这种FPGA上应该会比较容易实现。
您说的很有道理,果然是专业人士,如果我用SPI接口来做的话,TI有提供相关的支持吗(代码、文档什么的 )?感觉完全自己写,也有很大的难度啊,多谢了。
DM36x的软件包含了SPI host的驱动,你需要在FPGA里面配置一个SPI slave的IP即可使用。
谢谢您的回答,不过我概念还不是很清楚,能不能麻烦您提供一下相关的例程?或者一些参考文档,我再参考着往下做,多谢了,给您添麻烦了。。。
您好,你在上个帖子回答说:“EMIF接口通常会被NAND FLASH占用”(也确实占用了),但是TI官方的EVM板中,EMIF接了CPLD,nand flash,onenand flash,(我看的EMIF资料,好像最多支持接两片),求解答,多谢了。
是的,通过不同片选是可以实现接多个器件。
但是总线是被复用的,你这边需要的是带宽。所以我建议你看看用别的接口可能会好些。