你好,我正在看关于6657的开发资料,准备将6657设计为NAND boot模式,但是目前有一个疑问,如果我将boot device bit 直接设计成【011=3】是否可以工作?还是需要将boot device bit [2:0]设计为可选择开关?从这个链接www.deyisupport.com/.../64326.aspx 来看,貌似需要在线烧写NAND flash,那是不是要求在DSP上电复位的时候 一开始是选择NO boot mode(boot device bit=[000])或者其他模式来支持在线烧写NAND Flash?