编译环境我刚从devem1.20升级到dvsdk2.0版本,发现多了一个叫DMAI(Davinci Multimedia Application Interface )的文件夹,
在dvsdk_2_00_00_22\dvsdk_demos_2_00_00_07\dm6446\encode中,也是使用DMAI API进行h264库的接口调用(如Venc1_create)
问题:
1、DMAI API的作用是什么?
2、在devem1.20版本中,使用VISA API接口进行算法调用的,版本升级后,换成了DMAI API进行视频类的接口调用了吗?
3、可否不使用DMAI API进行h264库的调用而仍然是通过VISA API来进行调用,是否有相关的例程可以参考?