各位专家好:
项目紧急,希望大神们能给点意见,开发板使用一片C6678,与FPGA之间通过SRIO通信,和上位机之间通过GE通信,FPGA实时不间断的给DSP发数据,DSP接收数据存储在DDR3中,各核通过EDMA将对应的数据段数据搬移至LL2中处理,处理完后再通过GE发给上位机。由于之前用EVMc6678做过算法评估,没有考虑外围通信,用8核处理算法基本能满足要求,现在要加上与外围通信部分,想用core0做主控,控制SRIO和GE的收发及对从核的同步控制,其它核将对应数据搬移至LL2中处理。由于之前没做过外围通信,想参考例程来实现,而SRIO和GE例程是单独的,现在想整合在一起,之前在论坛上看过是可行的,但不知道能不能用一个核来实现,从而更多的核做算法,或者有没有更好的建议,还有我之前算法是RTSC工程,使用了IPC和EDMA的API,怎么将SRIO和GE例程迁移到之前的工程。希望大神们能指点一下!非常感激!