8168的视频输入是4路的HD-SDI,数据通路如下:
4*HD-SDI-->4*GV7601(串并转换)-->VIN0A+VIN0B+VIN1A+VIN1B+capture link-->...
现在通过VPORT口的VIN0A、VIN0B、VIN1A的接收都没有问题,而在于VIN1B的接收有一个“复用的问题”。采用的是8bit分离同步。
其中VINB1的AR9脚会有两个输入信号分别为VIN1B_DE和VIN1B_HSYNC,但是引脚AR9的复用关系中VIN[1]B_HSYNC_DE中的VIN1B_DE和VIN1B_HSYNC是一起复用的,所以我不明白要怎么改动来(代码、硬件配置?)使引脚AR9接收VIN1B_DE和VIN1B_HSYNC的信号。
TI的文档中关于这个引脚也有过这样一段描述:
其它的三个的VPORT口DE和HSYNC是分别输入的,比如VIN[0]A:
硬件图:
文档: