各路大神好,
视频源是PC输出的1080P60,尝试了1080P采集和720P采集都会出现视频左移丢失,右边黑边的情况,保存了264码流通过通用播放器播放效果如附件同样异常,排除解码后显示异常。采集方便不知道是不是7002的驱动问题,还是转换成数字信号之后坐标错误。
求教各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各路大神好,
视频源是PC输出的1080P60,尝试了1080P采集和720P采集都会出现视频左移丢失,右边黑边的情况,保存了264码流通过通用播放器播放效果如附件同样异常,排除解码后显示异常。采集方便不知道是不是7002的驱动问题,还是转换成数字信号之后坐标错误。
求教各位!
这个问题之前就有,但是没重点解决。视频源搞定了就这个了。 看着像坐标没对齐 但不知道在哪里..
那你在这个帖子里面说1080p解决了,解决的是什么》是同一个问题吗还是只解决了部分问题?
上下没有偏移说明行像素没有问题,请教列像素有没有办法查到他偏移了多少像素呢。
单独发这个帖还有一个原因就是社区搜索7002偏移相关的几乎没有结果。所以想解决掉以后遇到这个问题也有个参照
的确是这个问题、给出一组寄存器。
0x00u, /* AVID_START_PIXEL_LSB */
0x01u, /* AVID_START_PIXEL_MSB */
0x84u, /* AVID_STOP_PIXEL_LSB */
0x08u, /* AVID_STOP_PIXEL_MSB */
0x05u, /* VBLK_FLD0_START_OFFSET */
0x00u, /* VBLK_FLD1_START_OFFSET */
0x2Du, /* VBLK_FLD0_DURATION */
0x00u, /* VBLK_FLD1_DURATION */
左右偏移调AVID, 上下偏移调VBLK。 通过手册没有找到合适的计算方法,我的AVID值是0x00DD - 0x861相对稳定。如果有每个寄存器值的计算方法的话欢迎大神补充, 不过很多参照手册的就可以给出。
Hi,
在slec029里面有个excel文档,是通过填写时序参数来完成的。
在你的这个case中,应该还是因为给过来视频的时序和配置给7002的时序不match导致。
BR,
Eason
你好,
请教slec029是什么文件呢?开发包里搜不到这东西。
找到了,http://www.ti.com/cn/lit/zip/slec029 ...