This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

采用6678对两路视频进行实时处理



大家好,如果打算用C6678对两路视频进行实时处理的话(两路输入,一路输出),能否只采用DSP搭建系统?或者采用FPGA+DSP架构?需要考虑些什么关键问题呢?

两路视频信号进来后,在DSP里面主要是采用一些简单算法进行处理(比如说简单的像素值 相加相减取最值等,具体后期实践中采用什么算法视情况而定,所以先不考虑软件算法)

我初步是这样设想的,就只采用一个DSP
如果视频输入是模拟信号,采用一块转换板子将模拟视频信号转化为 网络信号,输入到DSP的两个RJ45端口,然后再选择端口输出到PC或者 采用DA将其转换成模拟信号 ,再给显示屏显示。
问题在于:就是不知道这样的板子有没,可不可行以及要不要考虑速率的问题,,,其次就是输出的视频数字信号采用哪个端口较好,怎么转换成模拟信号?


不知道大家有没有好的思路和想法供我参考,谢谢~