去年6月买了个BeagleBone Black,在21IC团的288块,两个月前在用的时候突然没反应了,我可什么都没干啊,再上电PWR闪一下,然后就没反应了
到 网上搜了一下很多人都出现了这个问题,但好像没看到有人解决,有人拿去维修居然说是CPU挂了,我也不确定是什么挂了,但觉得电源管理 IC(TPS65217C)挂的可能性很大,我的想法是用稳压IC提供开发板需要的各种电压,来验证是不是电源IC挂了,单独买稳压IC邮费都比芯片贵, 等啊等,上个星终于买了几块AMS1117
然按原理图和TPS65217C的手册找需要那些电源,大概需来这些
VDDS_DDR:1.5V
VDD_MPU :1.1V
VDD_CORE:1.1V
VRTC:1.8V
VDD_3V3A:3.3V
VDD_1V8:1.8V
VDD_3V3A:3.3V
VDD_5V:5V
SYS_5V:5
这些电源可能有重复的,但全都接上并不影响
接线后发现可以进系统,那就应该是TPS65217C坏了,想申请样片的发现我的账号申请不了,以前是可以申请的,果断转战淘宝,15块一片,买了两片,不知道是不是正品的,TI官网要4~5刀
焊上去上电,BeagleBone Black完美复活


但是有一个问题,上电后TPS65217C和AM335X都很烫,比以前烫多了,但截止发贴板子已经连续运行了一个多小时了,还在正常运行,温暖并没有持续升高,看来我要买一个散热片了