通过CH7024B 将DM368视频转换成PAL制视频, 但是视频中间有叠影,请问是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
DM368是用VPBE的LCD接口和CH7024B连接的么?用的是YUV 8-bit模式?
DM368本身就带有CVBS输出,你能先看看自带的PAL输出是否正常?
1 请上图片、视频来说明问题
2 你需要定位到是368给出的图像就有问题,还是CH7042B做DA转换出现问题
你好,
DM365 EVM的CCS测试例子里面就有CVBS显示的。
http://support.spectrumdigital.com/boards/evmdm365/revf/
DM365 EVM Target Content
Includes source code & tests for the DM365 EVM.
你可以先配置输出color bar看看。
你好,
你是否有尝试过VPBE输出color bar?
你说的“连接LCD 的视频数据是没有问题的”指的是DDR上的数据是正确的对么?如果是,也不能保证你配置的LCD输出时序是正确的。