在maintenance网页,加载 new kernel 后,按upgrade 出现故障显示:无法显示此页? 而且com终端没有显示信息。
还有root file system 升级也出现类似情况,不知软件操作是对,请求高手指点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在maintenance网页,加载 new kernel 后,按upgrade 出现故障显示:无法显示此页? 而且com终端没有显示信息。
还有root file system 升级也出现类似情况,不知软件操作是对,请求高手指点
你好,
请问你使用的IPNC RDK软件的版本是多少?请问你对升级相关代码是否有做过修改?
你好,我使用的DM8127的IPNC版本是IPNC_RDK_DM812x_DM385_Version3.5.0.tar
用IE的web来升级不行出现boa服务退出现象,目前我的软件改用FTP上传uImage和ubifs_ipnc.bin包,想通过脚本来升级
lu xinjian 说:你好,我使用的DM8127的IPNC版本是IPNC_RDK_DM812x_DM385_Version3.5.0.tar
用IE的web来升级不行出现boa服务退出现象,目前我的软件改用FTP上传uImage和ubifs_ipnc.bin包,想通过脚本来升级
你好,
你能否对比一下IPNC RDK3.8和3.5的相关内容,看是否有差异导致了问题?
lu xinjian 说:1, 在ipnc_rdk\ipnc_app\utils\filesys_update这里有个根文件升级,编译出来filesys_update的二进制文件是如何用?比如输入#./filesys_update pBlockName ubifs_ipnc.bin 其中的pBlockName 不知输入什么?文件名应该是指ubifs_ipnc.bin 所在的路径文件名
lu xinjian 说:2,uImage升级仿 ipnc_rdk\ipnc_app\utils\update 写了一个脚本#/usr/sbin/flash_eraseall /dev/mtd3 //可删除成功#/usr/sbin/nandwrite -p /dev/mtd3 /var/uImage //提示CRC错误
我在e2e论坛上看到3.8代码有相关讨论:
https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/361486。
1,我按https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/361486。下载并更换了
gpmc.c文件 后,make -s sys
出现一堆错误
arch/arm/mach-omap2/io.c: In function 'omap2_init_common_infrastructure':
arch/arm/mach-omap2/io.c:418:3: warning: statement with no effect
arch/arm/mach-omap2/io.c:420:3: warning: statement with no effect
arch/arm/mach-omap2/gpmc.c: In function 'gpmc_enable_hwecc':
arch/arm/mach-omap2/gpmc.c:864:26: error: 'OMAP_ECC_BCH16_CODE_HW' undeclared (first use in this function)
arch/arm/mach-omap2/gpmc.c:864:26: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
arch/arm/mach-omap2/gpmc.c: In function 'gpmc_calculate_ecc':
arch/arm/mach-omap2/gpmc.c:996:16: error: 'OMAP_ECC_BCH16_CODE_HW' undeclared (first use in this function)
2,#./filesys_update /dev/mtd4 /var/ubifs_ipnc.bin
出现
//Fail to create file文件名
你好,
“我使用IPNC RDK 3.8可以正常升级uImage。” 这个测试是在原始的3.8代码上测试的,没有做任何的改动,请问你尝试了么?
请问你gpmc.c的修改是基于IPNC RDK3.8的代码么?
不是,是基于RDK3.5.采购是DM8127 IPNC 光盘自带是RDK3.5,不知网络哪里可以下载到RDK3.8
你好,
如果你是直接从Appro采购,Appro会提供一个下载帐号给你。
如果你通过代理商购买,代理商可以给你更新或者代理商可以帮助你从Appro那里得到一个下载的帐号。
你好!
现在dm81127的ipnc 已升级到rdk3.8,会出现
File create sueccess
.....
Please Restart IPNC by Clicking on "Restart Camera" Button
重启后会出crc校检错误,不能正常启动?
你好,
请问你是如何重启IPC的? 是在IE网页里面点击“Restart Camera”的按钮么?
hello,
是用web上的Restart Camera 按钮和重启现象是一样的
你好,
请问你在3.8的代码下是否尝试了之前提到的补丁?
https://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/361486
hi,
有没有打补丁都试过,现象一样不能正常升级,出现CRC错误
你好,
我刚才尝试打上了网上提到的补丁,重新烧写了uImage。然后启动IPNC后升级了uImage。在重启IPC后,仍然可以正常运行(使用NFS)。
请注意,补丁除了kernel以外,文件系统上的app上 也有修改,app代码要重新编译,如果是ubifs文件系统,要重新制作。
hi,
以前我有打过补丁,
#make -s sysall
#make -s ipncapp
编译后重新烧写过uImage,用的是nfs挂载情况,结果是一样出现crc校验错误,不能正常启动
u-boot.min.nand 加载地址是 0x0 0x20000
u-boot.bin 加载地址是0x20000 0x60000
uImage 加载地址是0x00280000 0x00300000
你那边是如何运行的,我再试一下
hi,
我再试一次
#make -s sysall
#make -s ipncapp
#make -s ubifs
再次下载uImage ubifs_ipnc.bin到ipnc里,通过ie11浏览器 下载新的uImage出现故障见附件
网页无法连接服务器,按复位键重启正常
另外一种方式通过nfs加载时出现
错误:
umount: can't umount /mnt/mmc: Invalid argument
killall: dhcpcd: no process killed
rm: cannot remove '/var/run/dhcpcd-eth0.pid': No such file or directory
TimeOut occure in boot_proc.
Program exit.
boa服务没有启动
网页无法打开
更新的文件见附件
hi,
现在打上补丁把系统复位 u-boot.min.nand,u-boot.bin,uImage, ubifs_ipnc.bin 重新下载更新,升级是可以的,偶儿出现boa异常不能升级,在升级ubifs_ipnc.bin时会出现
UBIFS error (pid 664): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 9)
UBIFS error (pid 664): ubifs_read_node: bad node at LEB 319:122808, LEB mapping status 1
UBIFS error (pid 664): do_readpage: cannot read page 152 of inode 2889, error -22
UBIFS error (pid 664): ubifs_read_node: bad node type (255 but expected 9)
.....
但重启正常,经常会现boa服务器退出现象