This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BeagleBone Black的奇怪现象,现在无法启动,无法更新eMMC,启动就报错



通过DEBUG UART信息看到的情况是打印下面的信息。

U-Boot SPL 2014.04-00014-g47880f5 (Apr 22 2014 - 13:23:54)
reading args
spl_load_image_fat_os: error reading image args, err - -1
reading u-boot.img
spl_load_image_fat: error reading image u-boot.img, err - -1
### ERROR ### Please RESET the board ###

SD卡插上去也无法启动,下午系统运行过程中断了一次电,结果就变成这样了,有办法重新烧写eMMC吗?

求教各位大神拯救我的小狗板!感谢!

  • 现在好像陷入死循环中,按住BOOT键也无法从TF卡启动,打印信息与上面一样,不插TF卡也是提示上面信息,也没有办法从串口看到CCCCCCC的信息,如果串口好使,那么从串口也可以重新烧写系统,但是现在用尽了所有办法还是打印上面信息,各位有什么高招可以指点下吗?

  • 做了进一步的检测,发现应该是5V电压的地方,竟然只有3.3V,而原本应该是3.3V的电源地方只有2.6V,可能这个是导致不工作的原因。但是电压为什么会降这么多呢?通过外接电源供电,测量电源供电部分的确是5V。这是硬件电源芯片损坏吗?才买了没一个月,以前的Beaglebone A5的板子在手上折腾了2-3年都没有出现问题。。。。这个Black版本就弄了1个月就硬件有问题么。

    大伙有什么建议呢?

  • 单独的电源供电 还是usb供电的,有可能是usb供电不足

    你可以先测试一下板子的功耗

  • 是不是板子上的电源器件损坏了,把每路输入测一下