This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

hua_evmc6678l demo 的build 出错:error #10234-D



      我的CCS版本位CCS5.2,按照以下步骤,hua demo 可以build成功:

1)http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_HUA_Demonstration_Guide 中的build insdructions 中的步骤设置。

2)   将文件夹C: \ti \mcsdk_2_01_02_05 \demos \hua \src 和C:\ti\mcsdk_2_01_02_05\demos\hua\custom copy到工程所在目录中(如我这里的工程所在目录为C:\Users\hxl\workspace_v5_2)。

    但是,当我复制上面的工程到一个新的工程hua_evmc6678l_hxl,也位于C:\Users\hxl\workspace_v5_2。然后将C:\Users\hxl\workspace_v5_2中的custom和src文件夹直接移动到新工程目录的内部,随之又设置了一些与编译器和连接器等相关的文件包含和搜索路径,但是新的工程build时还是会出错:error #10234-D。提示如下:

       我的工程的includes目录如下图所示:

   请问,是我还有搜索路径没设置吗,我和原来的运行的工程的相关编译器和连接器等的路径设置比较了以下,绝大部分目录都一致,因为我只是移动了custom和src文件夹的位置,所以只修改了与这两个文件夹相关的路径设置,其他没变。为什么build不能成功呢?