自己做的C6748的板子,由于电源芯片的问题,现在板子上没有给C6748供VCC_1V2A和1V8_LDO,其余的电压VCC_3V3D、VCC_1V8D、VCC_1V3D正常,请问这样板子可以正常连接仿真器,进入debug吗?
因为之前再进入debug的时候CCS报出“Connect to PRSC failed”的错误,自己在检查时钟的时候发现晶振没有正常起振,自己采用的是无源晶振的方式,不过画封装时候只没注意,画的太小了,在板子上就是把无源晶振的2个引脚直接插焊在2个焊盘上了,请问这样对时钟信号有影响吗?因为我看到说出现这个错误与时钟有关。
谢谢~~~~~