This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CCDC frame mode 和Filed mode 的疑问

在配置CCDC寄存器时,Frame Mode 和 Field Mode 有什么区别,多谢指教!!

  • 你好,

    是DM6437么?是驱动里面的代码还是寄存器?我估计是驱动里面的配置吧,寄存器应该没有这样的配置的。如果有,请告诉我寄存器的名字。

    我估计是逐行输入和隔行输入的区别。

  • 你好是DM6437。是驱动的配置。

    采用Fram mode(隔行扫描),创建CCDC通道可以成功,采用Field模式就会失败。二者的却别是什么?二者的适用情况?

  • http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/11424.aspx

    我的问题和他的相似,这个问题怎么解决的?