最近在测一个串口程序,用CCS3.3下单独跑DSP核已经没问题了,可以正确执行。
但是怎样把程序烧写进flash中,让它上电自动运行呢。flash用的是norflash
看网上说,先把.out文件转为bin文件。试着转了下,然后把转换后的bin文件烧写进 0x42200000(文档上说这个是DSP自动运行时默认读取地址)。再将启动模式设置为从flash加载的dsp自动运行模式,但是重新上电后,无法正确执行。
请教下上面的流程是否正确,正确的流程应该是怎样操作?
网上还有的说还要写个引导程序,进行二次加载,但是感觉没点头绪。
最好有个例子,没例子的话指点下正确的操作流程也行,谢谢,谢谢~~~