This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6747的某一个IO输出高电平是2V,请问是芯片内部出问题了吗?

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745

GP3P11引脚是直接从芯片引出的,未接任何元件,在输出高电平时用示波器或万用表测得电压为2V,输出方波时峰峰值也是2V左右,但是频率和波形都是正常的。

同一芯片的其它IO输出都正常,测了下GP3P12,输出是正常的。

还有另外一块同样的板子,测量GP3P11引脚的输出是正常的,可以排除软件问题。

请问是什么原因导致了电平的不正常,是芯片内部出了问题吗?

  • 从你的描述看,似乎是芯片的问题。但是可否将这个芯片,焊接到其他好的板子上试试,看问题是否依旧?

  • 多谢回复,您说的这个方法由于6747的这种BGA封装我们自己不好焊接,而且板子上还有其他BGA封装芯片,发出去做的话又可能出现其他问题。请问在哪可以找到C6747的内部IO口电路,TMS320C6745/C6747 DSP Technical Reference Manual 和 c6747 datasheet上都找不到。想看看IO口电路,分析一下输出2V的原因。

  • 这种情况很可能是这个信号和别的东西搭起来了,或者芯片的这个管脚本身有问题。

    你可以先简单对比测试下该问题管脚对地电阻是否和好的板子一样。建议多测试一些板子。

    还有就是如果这个管脚还外接了一些电路,比如串阻,请断开这个电路让管脚悬空测试一下,来排除外部电路的干扰。

    如果上面的办法还不够说明问题,那么请把芯片取下来测电阻。

    IO图在这里解决不了任何问题。