Hi Andy,
你好!
这几天在学习C6657的SPI bootloader,有问题请教:
1. C6657的DDR configuration table在L2中的位置在哪里?C6657和bootloader user guide里面没有说明;但是在C6678的datasheet里面有,
C6657和C6678 L2 boot地址是一样的吗?
2. 现在我可以使用SPI boot一个小点灯程序,但因为DDR 不能初始化,所以,大点的程序无法boot,请问必须做2次RBL boot才行吗?第二次调用RBL时候,RBL的入口地址是多少?
谢谢!
james