各位技术支持好,
最近使用EVMK2H 调试ARM 端的neon汇编程序,使用的是CCS6.1,测试工程是基于www.deyisupport.com/.../82679.aspx 这个链接的工程,ARM的寄存器R0~R15都是正常的,但是NEON的D寄存器的值显示的是R寄存器的值,D0 是R0和R1,D1的地址是R3的,这个也比较怪,而且最多就支持到D6,D6以后的寄存器都没有,通过disassembly窗口中汇编代码看到的D寄存器的值也是跟expresions中的一样, 觉得这里的D寄存器根本就不是neon 的D寄存器,希望各位技术支持可以分析下,调试neon代码的时候如何查看D或者Q寄存器的值,谢谢。