你好:
我在虚拟机中的unbuntu 10.04.3上安装CCS5.0.3 Linux版,安装成功,运行也正常,但无法用原来的License激活.报错:"hostid不匹配."
我有一个正版的CCS4的License文件,这个文件可以激活windows下的CCS5,但是不能激活 Linux下的CCS.报错说是License中的hostid与unbuntu 的hostid不匹配.
怎么办呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
我在虚拟机中的unbuntu 10.04.3上安装CCS5.0.3 Linux版,安装成功,运行也正常,但无法用原来的License激活.报错:"hostid不匹配."
我有一个正版的CCS4的License文件,这个文件可以激活windows下的CCS5,但是不能激活 Linux下的CCS.报错说是License中的hostid与unbuntu 的hostid不匹配.
怎么办呢?
Cheng Meng:
你好!
不知是否e2e.ti.com/.../472260.aspx 的答复回答了你的问题。
有点怀疑第一次使用license file时你的虚拟机的MAC地址不对所以修改MAC以后也不可以。如果这样的话,看看重装虚拟机,设置并确认MAC地址和windows下看到的一样,安装CCS5.0.3,激活license。
请确认你的问题是否得到解答。
谢谢!