各位好:
最近在小批量用sd卡烧写emmc的时候发现了一个bug,就是同一张sd卡烧写只能烧2-3次就不能再烧了,系统也不能跑起来了,而且每张烧写过后的T卡也不能再次烧写,求解到底怎么回事呢,感觉有点莫名其妙,而且每次一张只能烧写2-3次,求告知,求解惑。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在你使用SD卡启动失败的板子上面,可以打印ccc的话,可以尝试使用串口启动的方式把板子启动的uboot阶段,然后在uboot阶段中,去读你的SD卡中的image,用这种方式,可以协助你辨识是不是SD卡根本就没识别出来。
如果是好的,建议你查一下里面的MLO文件是不是之前移植正确的。